This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:电源引脚和 NC 引脚之间的 TVS 二极管

Guru**** 2583885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343236/tps2640-tvs-diode-between-power-pins-nc-pins

器件型号:TPS2640

您好!

我有两个关于 TPS2640电子保险丝的问题。  我注意到 IC 的文档和评估板之间存在一些差异、因此出现了问题。

1. 在评估板的图中、TVS 二极管(D8)位于电源输入引脚和输出引脚之间。 有必要吗? 为什么要将它添加到那里?

 在同一张照片中、您可以看到评估板上有一些 NC 引脚连接到 RTN 电位。 集成电路文档中列明不连接它们。 该评估板方案意味着什么? 是否应连接这些引脚?如果是、到底连接了哪些引脚?

提前感谢您提供所有答案!

Slawomir Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slawomir、您好!

    1. IN 和 OUT 引脚之间的 TVS 用于将 IN-OUT 电压钳制在绝对最大值以下。 这对于输入端出现浪涌的工业应用非常有用。

    2. NC 可以连接到 RTN 以改善散热布局。

    此致

    G·库纳尔