请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2640 您好!
我有两个关于 TPS2640电子保险丝的问题。 我注意到 IC 的文档和评估板之间存在一些差异、因此出现了问题。
1. 在评估板的图中、TVS 二极管(D8)位于电源输入引脚和输出引脚之间。 有必要吗? 为什么要将它添加到那里?


在同一张照片中、您可以看到评估板上有一些 NC 引脚连接到 RTN 电位。 集成电路文档中列明不连接它们。 该评估板方案意味着什么? 是否应连接这些引脚?如果是、到底连接了哪些引脚?
提前感谢您提供所有答案!
Slawomir Z