This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:如何在充电期间延长 CC 阶段的持续时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342660/bq25723-how-to-extend-the-duration-of-the-cc-phase-during-charging

器件型号:BQ25723

大家好!

通过查看这些信息、我了解到电池充电的 CC 阶段更快、而 CV 阶段需要很长时间。

在,设计中、使用 BQ25723将电池充电至80%后、充电会变得非常慢。

现在是否可以在?充电期间延长 CC 阶段的持续时间

无论是修改硬件设计还是更改 BQ25723的寄存器。

此致,

xavier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xavier、

    这是典型的充电曲线。 除非电池允许更高的充电电压、否则我看不到如何延长 CC 周期。  您还可以使用更高的充电电流、但 CC 周期将会更短。   远程感测电池 组中的电池电压至关重要。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tiger,

    感谢您的讲解。

    这是否意味着所有充电芯片都遵循该曲线、不能在充电?期间延长 CC 阶段的持续时间

    或者是否有其他 BQ 芯片可以满足此要求。

    此致,

    xavier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电池曲线、而不是充电器曲线。 我们仅控制最大充电电压和充电电流。