This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:软启动(4)

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342556/ucc28950-soft-start-4

器件型号:UCC28950

您好!

很抱歉问了这么多问题。

我还有其他关于软启动的问题。

我通过未向 UCC28950输入反馈信号来单独使用 UCC28950进行运行测试。

请参阅随附的文件。

当 VSS 电压达到0.55V 时、EA-电压增加。

不过、EA-电压比 VSS 电压低0.5V 左右。

并且、在大约30ms 后、EA-电压停止输出。

从 VSS 电压达到0.5V 到 OUTA、B、C、D 信号输出大约需要18ms。

我想知道这些行为的原因。

请确认。

此致。

e2e.ti.com/.../3441.Waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将很快与您联系。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想这是因为反馈信号是开路、那么引脚3 (EA-)上的电压不确定。

    此致、

    肖恩