Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 您好!
很抱歉问了这么多问题。
我还有其他关于软启动的问题。
我通过未向 UCC28950输入反馈信号来单独使用 UCC28950进行运行测试。
请参阅随附的文件。
当 VSS 电压达到0.55V 时、EA-电压增加。
不过、EA-电压比 VSS 电压低0.5V 左右。
并且、在大约30ms 后、EA-电压停止输出。
从 VSS 电压达到0.5V 到 OUTA、B、C、D 信号输出大约需要18ms。
我想知道这些行为的原因。
请确认。
此致。