This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:请务必查看本课程

Guru**** 2360580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341029/lm5026-pls-hlep-to-review-the-sch

器件型号:LM5026

尊敬的专家

你能不能评论这家酒店,非常感谢!

 ?你能告诉我,在降低两个腿后, SS 也会在内部放电,对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会回顾原理图、通常这种回顾需要一周的时间、我会回复您。

    我不理解您的问题-您的意思是降低两条腿? 最好是指出要控制的电路、例如可能的预期值以及实际的预期值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 洪先生  

    很抱歉翻译不正确。

    这意味着2引脚放低杆 SS 引脚内部可以放电。

    任何的评论更新将是真正伟大的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新!

    关于这一个、我将回顾原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否意味着当引脚2为低电平时、SS 将在内部放电? 如果是,是的。

    您的原理图中:

    -建议移除 C89,一个典型的应用 COMP 没有这样的电容器。

    - Q3和 Q5不需要 R-C 缓冲器(C38、C47等)-这些会使性能变差

    -应绕过与 R64串联的二极管-您在哪里看到这样的二极管使用?   

    - U9引脚6、15VP 来自哪里?

    -添加与 R61并联的 R-C 作为占位符,以防需要

    D24的相关电路功能是什么?