This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:查看原理图

Guru**** 2507785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341444/bq34110-review-schematic

器件型号:BQ25172
主题中讨论的其他器件:BQ34110

您好,

客户用过 BQ25172和 BQ34110来设计充电和功率监控。 由于是首次使用这些组件、因此请帮助您回顾原理图设计。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea,你好

    BQ25172 --建议在输出端增加一个1uF 电容,以提高稳定性。  BQ25172电路的其余部分看起来良好。

    BQ34110电路仍需要审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    现在是否有 BQ34110的任何更新?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea,你好

    完成对 BQ25172电路的审查。   

    BQ34110属于另一个团队、我将逐一介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Bill、让我参与进来。

    我已经查看了您的原理图、并且...

    BAT 似乎直接连接到电池、而没有任何外部电池连接、我建议验证电压是否处于可接受的范围内。

    Reg25需要连接到 NTC 的另一侧。

    我建议查看数据表中的布局指南。

    EVM 参考原理图- bq34110EVM-796评估模块(修订版 A)

    布局指南- bq34110适用于极少放电型应用的多化合物 CEDV 电池电量监测计数据表(修订版 B)

    此致、

    埃文