This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:短路切断

Guru**** 2407340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338035/lm25116-short-circuit-cutoff

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: LM5116
我们使用 LM25116 IC 设计可将电压 从18V - 30V 降至12V 的降压转换器。

我们使用了25m Ω 电阻器作为分流电阻器、根据数据表中的值、在触发逐周期限值或下拉 SS 电容器和 UVLO 电压以实现截止之前、该电阻器的典型值为110mV 或最大值为126mV。 (至少这是我们解释的内容。 如果我错了,请纠正我)( 25m Ω 和3A 应该给一个75mV 的压降在正确的感觉?)

在测试过程中、我们观察到该截止值无效。 请参考下图:


您可以看到它的输出负载约为3A、如果您在左侧的万用表上观察、可发现分流器的值为133.1mV (根据欧姆定律、计算结果应该显示为右转75mV?)。 如果我的解释正确、那么不应该在发生这种情况时将 SS 引脚拉至 GND、并且仅在256个周期后且不存在故障时恢复? 此外、我观察到分流电阻器上的压降随输入电压而变化。

在上述条件下连接感测电阻的示波器数据:


如有必要、我可以在聊天中分享板和原理图文件以供查看。  
这项工作已经由 Eric Lee。

请仔细研究这一问题、  

谢谢。此致、
诺尔



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、根据数据表中给出的计算结果、对于通过6.25 A 电流的电流、所选的 Rs 值应为 Vin_min (在本例中为18 V)下的匹配 Rs 值≤。 我们计算了该值、如下所示:


    我们选择了6m Ω 的电阻、以确保它能够达到110mV 的阈值。
    但这次再次使用6m Ω 分流器进行测试(注意:在上面的线程上、我们使用25m Ω 分流器来查看是否切断有效)、电阻器在6.5A 时的压降为9.9mV (如左侧万用表所示)。 Im 无法理解这一点:



    有人能解释一下为什么 SS 引脚和 UVLO 引脚没有下拉来切断输出吗?
    此外、如果我对这些数据表值和计算结果的解释不正确、请告知我。

    谢谢。此 


    致、 诺尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    我认为您的 DVM 不准确或感测电阻值不正确。 根据我的经验、DVM 无法准确测量这样的低电压、尤其是在电压脉动时。 请使用差分探头检查波形。  

    25m Ω 和3A 应该在检测电阻右侧产生75mV 的压降? =>不是。 由于感测电阻与低侧 MOSFET 串联、理想情况下可达34mV/-34mV

     ,VIN=22V,VOUT =12V,IOUT=3A,Rs=25m Ω

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的快速响应。

    感应电阻值不正确


    如果您可以检查我发送的第二个线程中给出的计算结果、计算出的值在18V Vin 和6.25A 时为5.9m Ω。

    同样、根据数据表、 (假设为6.5A @Vin=18V)(和6m Ω 电阻) 那么 LM25116应立即下拉 SS 和 UVLO 引脚。 请更正我如果我错了这里. Im 对了解 IC 的短路截止频率更感兴趣
    假设上述给定的条件、当电流的值为多少时、我的转换器将关断。




    谢谢。此致、
    诺尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    您的计算结果是正确的。 我的意思是"您的 DVM 不准确、或您的检测电阻的电阻与您的预期不匹配"。   

    请参阅 LM5116数据表的"3.7电流限制"部分。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5116.pdf 

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我 已尝试使用有限的输入电源直接将输出短路。 输出电压下降至接近零(大约0.6V)、但是电流上升至大约20A。  

    根据该   公式、是的、它应该触发 SS 引脚下拉电阻? 引脚确实被下拉、但输出电流 从未 关断、即使在 SS 被下拉后、我最终烧毁了 MOSFET。 我仍然觉得我对 LM25116的电流限制有一些误解。  我想知道连接在转换器输出端的组件是否安全、不会发生短路事件。 Im 无法得出结论:转换器能够在 SC 事件中保护我的输出负载不受内部测试影响。  

    如果您可能已在 e2e 上或在 IC 测试期间遇到类似问题、请帮助我理解我的问题所在。

    谢谢。此
     

    致、 诺尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    供您参考的 SS 引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    因为即使在该引脚接地之前 SS 引脚电压也会振荡、所以我猜可能出了问题。  

     

    通常、我会瞬间将输出短路以检查输出短路保护、而不会造成损坏。  如果电感器电流超过我的预期、我通常会安装一个值更高的检测电阻器、并首先检查电流限制功能。  

    您是否在输出短路期间见过自动切断与恢复模式 ? 如果是、请确保在 UVLO 引脚上填充一个电容器和一个二极管。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL