主题中讨论的其他器件:TIDA-050047、、 BQ25798
设计指南:我参考 TIDA-050047设计了电路、但 BQ25792的 SYS 电压在系统启动后波动。

请提供以下信息。
1.PROG = 17.4 kΩ 设置、但如果未连接电池、那么 VSYS = 12.0V 输出的值是否正确?
由于 VBUS 的电源电压为20V、因此我们假定它将输出为20V。
2.我认为输入电流受 ILIM_HIZ 的电压限制、但我应该直接连接到 REGN 以将输入电流设置为 MAX? 另外、以下电路中的 REGN 电压是否正确、为4.5V?
3.μ F 有可能猜出 SYS 电压波动的原因吗?

此致、胜山。