This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:电池充电器输出电压的波动

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341071/bq25792-fluctuations-in-the-output-voltage-of-the-battery-charger

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TIDA-050047、、 BQ25798

设计指南:我参考 TIDA-050047设计了电路、但 BQ25792的 SYS 电压在系统启动后波动。

请提供以下信息。

1.PROG = 17.4 kΩ 设置、但如果未连接电池、那么 VSYS = 12.0V 输出的值是否正确?

由于 VBUS 的电源电压为20V、因此我们假定它将输出为20V。

2.我认为输入电流受 ILIM_HIZ 的电压限制、但我应该直接连接到 REGN 以将输入电流设置为 MAX? 另外、以下电路中的 REGN 电压是否正确、为4.5V?

3.μ F 有可能猜出 SYS 电压波动的原因吗?

此致、胜山。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuyama、您好!

    在未连接电池或电池保护充电 FET 并且由于 CE 位或引脚而未禁用充电、以及由于热敏电阻缺失而没有 TS 故障的情况下、BQ25792 BATOVP 和 SYS OVP 存在问题、导致转换器停止30ms。  请更改为与引脚2引脚和寄存器2寄存器兼容的 BQ25798、该规范已修复此问题。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的回答。

    使用 BQ25792时、如果 CE 引脚= GND、是否需要连接电池?

    另外、请告诉我们以下信息:

    当 REGN=5V、VBUS=15V 且 VILIM_HIZ=2.1V 时、
    从 VILIM_HIZ = 1V + 800mΩ×IINDPM、
    IINDPM =(VILIM_HIZ - 1V)÷0.8Ω=(2.1V - 1V)÷0.8Ω= 1.375A
    是这样吗?
    此外、SYS 输出的最大电流值和此时来自电池的输入电流的限制是多少?

    此致、胜山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    另外、请回答第一个问题1。
    问题2已经解决。

    此致、胜山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、健介

    /CE 是充电启用。  要使充电电流从 SYS 流向 BAT、需要/CE = GND 和 CE 位=1 (默认值)。  

    ILIM_HIZ 设置输入电流限制寄存器的钳位。  只要 EN_ILIM 位=1、输入电流限制寄存器不能被写入高于钳位值的值。  效率= Po/Pi = VSYS*(ISYS+IBAT)/1.375A*15V 有助于找到最大输出功率。  数据表效率曲线可用于估算效率。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您教我这么多。

    使用以下设置来设置最大(3.3A)输入限值是否可以?

    VILIM_HIZ = 1V + 800mΩ×IINDPM = 1V + 0.8Ω x 3.3A = 3.64伏

    如果是、那么当电压超过3.64V 时会发生什么情况?

    此外、VBUS = 20V 时的分压器电源(REGN_LDO)的值是多少?

    此致、胜山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katuyama:

    可以。  实际上、如果您需要最大输入电流、可以省略电阻器并直接连接到 REGN。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的回答。

    顺便说一下、当超过最大输入电流时、会发生什么情况?
    例如:VSYS 下降到低电平或 VSYS 重复高电平和低电平等...

    此致、胜山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuyama、您好!

    充电器将模拟反馈回路从电池 CC 或 CV 转换为输入电流 CC。 输入功率限制为 VBUS*IINDPM。  VSYS 将下降以保持功率平衡: VBUS*IINDPM*efficiency = VSYS*ISYS。

    此致、

    杰夫