Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ77915、、、 BQ25798
您好!
我将设计一个 BMS 系统。 锂离子电池是4S 2P。 电池的标称值是14.8V 5200mA 十六进制
我将使用 BQ77915在系统中实现初级屏蔽和电芯平衡。 BQ25792用于充电。 我将从 Bq25792 SYS 引脚获取输出负载。
*我尝试大致绘制系统块。 您认为这是合适的吗?
*我使用 MCU 进行 BQ25792控制。 但是、我从何处获得 MCU 的电力呢?
情况1:我是否应使用 LDO 将其从 PACK+ PACK-(14.8V)减少到3V3?
情况2:我是否应直接从电芯1获得该电压= 3.7V?
*此外,如果关闭 DSG CHG MOSFET,在出现任何错误的情况下,系统的运行是否会有任何问题?

感谢您的支持