This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:系统回顾

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343694/bq25792-system-review

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ77915、、、 BQ25798

您好!

我将设计一个 BMS 系统。 锂离子电池是4S 2P。 电池的标称值是14.8V 5200mA 十六进制

我将使用 BQ77915在系统中实现初级屏蔽和电芯平衡。 BQ25792用于充电。 我将从 Bq25792 SYS 引脚获取输出负载。

*我尝试大致绘制系统块。 您认为这是合适的吗?

*我使用 MCU 进行 BQ25792控制。 但是、我从何处获得 MCU 的电力呢?

情况1:我是否应使用 LDO 将其从 PACK+ PACK-(14.8V)减少到3V3?
情况2:我是否应直接从电芯1获得该电压= 3.7V?

*此外,如果关闭 DSG CHG MOSFET,在出现任何错误的情况下,系统的运行是否会有任何问题?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ESO:

    如果此应用不是嵌入式电池、即允许用户卸下和更换电池组、请更改为 BQ25798。  否则、方框图看起来很合理。 我建议使用 LDO 为 MCU 供电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的回答。

    我的 PCB 位于电池组上并将被焊接。 换句话说、用户将无法 从电池上分离这个 PCB。  但是、用户可以将其与负载分离。

    据我所知、我应该使用 BQ25792。 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ESO:

    BQ25792适用于嵌入式电池。  也可以使用 BQ25798、这里我被告知价格略低。

    此致、

    杰夫