Other Parts Discussed in Thread: LM61480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61480 问候语组,
我有一个用例、需要板上的5伏和3.3伏才能工作。 我使用过 Webench 设计工具中的 LM61480设计并实施了该设计。 问题是、我似乎无法同时操作它们。 当电路板上仅填充了其中一个时、我取得了不错的效果。 但当我同时使用它们时、3.3V IC 在内部短路(只要打开电源、电感器引脚就会短接至 GND)。 期待您的解答。