This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:使用 LM61480的双电压电源

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343440/lm61480-dual-voltage-power-supply-using-lm61480

器件型号:LM61480

问候语组,

我有一个用例、需要板上的5伏和3.3伏才能工作。 我使用过 Webench 设计工具中的 LM61480设计并实施了该设计。 问题是、我似乎无法同时操作它们。 当电路板上仅填充了其中一个时、我取得了不错的效果。 但当我同时使用它们时、3.3V IC 在内部短路(只要打开电源、电感器引脚就会短接至 GND)。 期待您的解答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图供您审阅。

    同时、我假设您有两个由相同输入电源供电的单独的 LM61480电路(一个电路用于5V、一个电路用于3.3V)。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你回复 Jimmy。 可以。 微控制器连接到3.3V、并在需要时向5V 降压转换器的 EN 引脚发送高电平信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的电子邮件。 我已将原理图分享给大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想说明的是、输入电压为12.6V、相当于3节锂离子电池组的峰值电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    看起来您已单独发送了一封离线电子邮件。 因此、我将关闭此主题并继续提供离线支持、以便 整合故障排除。