This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650231:支持更低电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344792/tps650231-lower-voltage-support

器件型号:TPS650231

您好、TI 团队:

我们有以下器件电源轨列表、我们计划在这些应用中使用 PMIC。

  • 0.9V - 1.8W
  • 1.8V - 0.6W
  • 3.3V - 0.2W
  • 1.5V - 0.5W

我们发现使用此 PMIC 无法生成0.9V。

让我们知道如何做同样的事情。

如果需要、建议使用的替代解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    需要说明的是、该 PMIC 能够生成0.9V 电压、但只有3个直流/直流稳压器、那么您是说您需要另一个解决方案、因为此器件没有足够的降压轨吗?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我们可以将其他 LDO 用于其余的电源轨。

    与这款相比、您有没有更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    LP87564-Q1 可能是您的理想之选。 它有4个直流/直流稳压器、最低 VOUT 为0.6V。

    此致、

    詹姆斯