请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650231 您好、TI 团队:
我们有以下器件电源轨列表、我们计划在这些应用中使用 PMIC。
- 0.9V - 1.8W
- 1.8V - 0.6W
- 3.3V - 0.2W
- 1.5V - 0.5W
我们发现使用此 PMIC 无法生成0.9V。
让我们知道如何做同样的事情。
如果需要、建议使用的替代解决方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队:
我们有以下器件电源轨列表、我们计划在这些应用中使用 PMIC。
我们发现使用此 PMIC 无法生成0.9V。
让我们知道如何做同样的事情。
如果需要、建议使用的替代解决方案
Pratik、您好!
LP87564-Q1 可能是您的理想之选。 它有4个直流/直流稳压器、最低 VOUT 为0.6V。
此致、
詹姆斯