This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS785-Q1:如何选择 TPS785-Q1的输出反馈电阻器

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344798/tps785-q1-how-to-choose-the-output-feedback-resistor-of-tps785-q1

器件型号:TPS785-Q1

你(们)好。

如下图所示、红色框中的说明使流过 R1和 R2的电流至少比电气特性表中列出的 IFB 电流大100倍。  这超过100次的理论基础是什么?  此外、还可以如何考虑 FB 引脚电流误差项的影响并获得最佳精度?  (根据手动 LDO 输出精度的典型值:0.5%、最大值:1.7%)。

是否有介绍 LDO 输出反馈电阻计算方法的特定数据手册?  请将链接发送给我。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请允许我在2-3个工作日内回答您的问题。

    谢谢!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于可优化 PSRR 和降噪、我们建议 R2等于或小于550k Ω。 IFB 极小、通常为10nA、因为它通过 FET 在内部连接到 LDO。 流经 R1和 R2的电流应该是 R1的100倍、因为电流 IFB 极小。 如果流经 R1和 R2的电流也很小、则 PSRR 和降噪能力无法得到优化。  

    LDO 团队没有有关反馈电阻器网络的具体论文、但请查看 直流/直流转换器中电阻反馈分压器 的设计注意事项、以获得有关使用电阻反馈分压器进行设计的指导。