请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS785-Q1 你(们)好。
如下图所示、红色框中的说明使流过 R1和 R2的电流至少比电气特性表中列出的 IFB 电流大100倍。 这超过100次的理论基础是什么? 此外、还可以如何考虑 FB 引脚电流误差项的影响并获得最佳精度? (根据手动 LDO 输出精度的典型值:0.5%、最大值:1.7%)。
是否有介绍 LDO 输出反馈电阻计算方法的特定数据手册? 请将链接发送给我。 谢谢你。