This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116_降压转换器

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344785/lm5116-lm5116_-buck-converter

器件型号:LM5116

Eric、您好!

复活节快乐!

我编辑了 PCB 获取一个新的订单。 我尝试了应用大家的所有注释、如开尔文连接、CS 的 RC 滤波以及 CSG 引脚。 但我有一些问题。

1.在最后一个问题中、有一个问题属于导致 Vccx 产生纹波的输出电压纹波。 是否可以将齐纳二极管(VBR=15V)与 VCCx 的电容器并联?

2.在前面的 PCB 中,我将 AGND 和 PGND 直接连接到 LM5116芯片(相连)。 在本例中、我将 PGND 直接连接到 LM5116裸片、而 PGND 通过与其他元件电气连接到 AGND。 您建议通过哪种方式进行热管理?

3.我为输入电压创建了一个区域,但在板的中间,我不得不减小厚度,它更好地转换两个区域,或像这样是对的?


4.在 LM5116-12评估板中,我们可以在 PCB 的 GND 和 Vout 区中间看到一个条形。 这有什么优点呢?

5.最后一个问题、LM5116中使用了哪种控制技术? 具有迟滞控制或自适应导通时间模式(D-CAP 模式)的电压模式控制器。

谢谢!
莱拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leila

    1.可以填充与 Cvccx 并联的齐纳二极管。
    2.在热学方面没有区别。 请确保将 DAP 过孔连接到 底层上的较大接地覆铜。
    3.一般而言,若覆铜为1盎司,则处理5A 的最小宽度为~ 3mm。
    4.插入这些接地线以形成星形接地连接。
    LM5116使用仿真电流模式。 请参阅 https://www.ti.com/video/3870980578001

    - EL