Eric、您好!
复活节快乐!
我编辑了 PCB 获取一个新的订单。 我尝试了应用大家的所有注释、如开尔文连接、CS 的 RC 滤波以及 CSG 引脚。 但我有一些问题。
1.在最后一个问题中、有一个问题属于导致 Vccx 产生纹波的输出电压纹波。 是否可以将齐纳二极管(VBR=15V)与 VCCx 的电容器并联?
2.在前面的 PCB 中,我将 AGND 和 PGND 直接连接到 LM5116芯片(相连)。 在本例中、我将 PGND 直接连接到 LM5116裸片、而 PGND 通过与其他元件电气连接到 AGND。 您建议通过哪种方式进行热管理?
3.我为输入电压创建了一个区域,但在板的中间,我不得不减小厚度,它更好地转换两个区域,或像这样是对的?
4.在 LM5116-12评估板中,我们可以在 PCB 的 GND 和 Vout 区中间看到一个条形。 这有什么优点呢?
5.最后一个问题、LM5116中使用了哪种控制技术? 具有迟滞控制或自适应导通时间模式(D-CAP 模式)的电压模式控制器。
谢谢!
莱拉