This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:消除高输出电压纹波

Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344717/lmzm33606-removing-high-output-voltage-ripple

器件型号:LMZM33606

您好!

我在设计中使用 LMZM33606降压转换器将28V 输入转换为12V 输出。 我严格遵循了数据表中关于输出电容器值及其数量等的建议。 我观察到大约30mV 的输出电压纹波、还有一些额外的60mV 尖锐峰值。 我想消除这些60mV 电压尖峰。 该尖峰的脉冲宽度约为5-6uS、重复频率约为127Hz。 随附了所看到内容的一些屏幕截图。 请建议合适的措施来消除这些尖峰。 此外、 对于进一步降低30mV 噪声的任何额外方法、将不胜感激。

提前感谢。

此致、

克里蒂卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritika:

    希望一切顺利。

    为了降低30mV 低频纹波、您可以使用低 ESL 陶瓷输出电容器。 增大容量会减小振幅。

    您还可以选择更高的开关频率。

    对于高频、60mV 尖峰、我不确定应该怎么考虑。 这可能是不规则的开关周期。 除了输出电压之外、您能否记录 SW 波形、并查看它在导致增加的周期与上一个周期和下一个周期之间是否以形式变化?

    您可以尝试在输出端串联铁氧体磁珠以降低该噪声的振幅。