请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM33606 您好!
我在设计中使用 LMZM33606降压转换器将28V 输入转换为12V 输出。 我严格遵循了数据表中关于输出电容器值及其数量等的建议。 我观察到大约30mV 的输出电压纹波、还有一些额外的60mV 尖锐峰值。 我想消除这些60mV 电压尖峰。 该尖峰的脉冲宽度约为5-6uS、重复频率约为127Hz。 随附了所看到内容的一些屏幕截图。 请建议合适的措施来消除这些尖峰。 此外、 对于进一步降低30mV 噪声的任何额外方法、将不胜感激。
提前感谢。
此致、
克里蒂卡