请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 您好!
我正在寻找 使用太阳能输入的 BQ25756的2-4个电路、如图所示。 分流电阻器将用于测量进入每个系统的电流。 我有几个问题:
- BQ25756仅在数据表中列出1个 I2C 地址(0x6B)。 该地址是可配置的吗?
- 能否使用内部寄存器对其进行更改? 或地址引脚。
- 未来是否有计划添加1-2个地址引脚?
- 是否可以在输出端没有任何理想二极管/二极管的情况下并联 BQ25756来分离每个 FB 引脚?
- 如果需要理想二极管、应将 FB 引脚连接在理想二极管之后还是之前?
- BQ25756是否要求始终连接电池或是否可以断开电池?
- 在此配置中是否有任何关于正确连接 BQ25756的建议?