This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:2至4个并联器件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344813/bq25756-2-to-4-devices-in-parallel

器件型号:BQ25756

您好!

我正在寻找 使用太阳能输入的 BQ25756的2-4个电路、如图所示。 分流电阻器将用于测量进入每个系统的电流。 我有几个问题:

  1. BQ25756仅在数据表中列出1个 I2C 地址(0x6B)。 该地址是可配置的吗?
    1. 能否使用内部寄存器对其进行更改? 或地址引脚。
    2. 未来是否有计划添加1-2个地址引脚?
  2. 是否可以在输出端没有任何理想二极管/二极管的情况下并联 BQ25756来分离每个 FB 引脚?
    1. 如果需要理想二极管、应将 FB 引脚连接在理想二极管之后还是之前?
  3. BQ25756是否要求始终连接电池或是否可以断开电池?
  4. 在此配置中是否有任何关于正确连接 BQ25756的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    地址不可配置、并且此器件已经发布、因此我认为没有计划添加更多地址、但是我们还有另一个 ddevice BQ25756E、它具有不同的地址、如果它适合您的应用、也许可以与此器件一起使用。

    2.是的,可以在输出端没有二极管的情况下操作,以隔离反馈引脚。

    3.我们建议您始终连接电池,因为我们已经看到在充电时电池突然拔出时会出现一些问题。

    4.请查看以下图表作为样片以及测试程序。