主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1、
尊敬的 TI 团队:
在我的设计中、我将 LM7481用作 Oring 电路和反向电流阻断器。 我的电路有一个在主电源故障期间激活的电池。 在我的测试中、我通过使用开关切断28V 主输入来意识到电源故障、启用电池后、功率几乎下降了400us。 但是、当电池启用时、Q1栅源电压会在近1.5ms 内变为低电平、从而导致反向电流流入主电源并禁用电池。 因此、我的电源中断、测试失败。 在电源管理论坛中、我看到 LM7481通过测量 C 引脚至某个引脚电压电平来检测反向电流、如果超过-5.5mV 阈值、IC 会关断 Q1。 但在那之前、它允许反向电流流动。 我使用的 MOSFET 具有2.2m Ω 的导通电阻。 正如我了解的、在 MOSFET 关断之前需要大约2.5A 的反向电流来阻断反向电流?
在我的设计中、我使用数据表第16页图9-1中的基准电路、但 VOUT2输出除外。
您能否向我提供有关此反向电流属性的更详细信息? 另外、您能否证明我有关 Q1关断所需的快速反向电流阻断电压阈值的研究结果?