This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481:反向电流阻止问题

Guru**** 1134340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481, LM7481-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344572/lm7481-reverse-current-blockin-problem

器件型号:LM7481
主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1

尊敬的 TI 团队:

在我的设计中、我将 LM7481用作 Oring 电路和反向电流阻断器。 我的电路有一个在主电源故障期间激活的电池。 在我的测试中、我通过使用开关切断28V 主输入来意识到电源故障、启用电池后、功率几乎下降了400us。 但是、当电池启用时、Q1栅源电压会在近1.5ms 内变为低电平、从而导致反向电流流入主电源并禁用电池。 因此、我的电源中断、测试失败。 在电源管理论坛中、我看到 LM7481通过测量 C 引脚至某个引脚电压电平来检测反向电流、如果超过-5.5mV 阈值、IC 会关断 Q1。 但在那之前、它允许反向电流流动。 我使用的 MOSFET 具有2.2m Ω 的导通电阻。 正如我了解的、在 MOSFET 关断之前需要大约2.5A 的反向电流来阻断反向电流?  

在我的设计中、我使用数据表第16页图9-1中的基准电路、但 VOUT2输出除外。

您能否向我提供有关此反向电流属性的更详细信息? 另外、您能否证明我有关 Q1关断所需的快速反向电流阻断电压阈值的研究结果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahin:

    理解是正确的、您需要~2.5A 的反向电流才能触发内部反向电流比较器。 LM7481-Q1具有导通/关断栅极控制、预期产生直流反向电流。 您可以考虑可确保0A 直流反向电流的 LM74800-Q1。 它采用稳压栅极控制方法。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您快速回答我的问题。 但正如您所说、需要2.5A 反向电流来关断 MOSFET。 但是、这种反向电流情况会导致从主电源看到电池电压。 这种情况可能会损坏我的主电源、因为我的电池电压上升得非常快。 正如我在第一个问题中提到的、由于 MOSFET 无法立即关断、这会使电路感应到主电源已恢复、它应该在正常工作条件下运行。 您可以通过哪些方法推荐它来帮助我快速关断 MOSFET?  

    或者、是否有办法能够关闭 MOSFET 而不等待它检测-5.5mV 反向电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahin:

    您可以使用更高的 RDS FET、也可以将控制器更改为具有线性稳压栅极控制的 LM74800-Q1、这样就不会出现这一问题。

    此致、

    S·迪尔