我有一个采用 BQ24650的定制 PCB、该 PCB 不会开始充电。
MPPSET、TS、VREF、REGN、VFB 上的电压正常。
未连接电池时、浮动电压也与预期的一样(~14.12V)
但是、只要我连接电池、浮动电压就会降至0.7V
状态 LED 保持禁用状态、芯片不消耗电流。
我忘记了从 GND 引脚到散热焊盘的布线、但它仍然通过右侧的 GND 过孔连接:

我在制造之后注意到了这一点、但认为它可以很好地工作、可能只在更高的电流下停止工作。
但它根本不起作用。 在重新提交给制造厂并解决这个问题之前、如果有人可以查看我附在这封邮件中的原理图和布局、我会很感激。
可能问题出在其他地方、但我非常确信其余的原理图/布局已正确实现。
提前感谢。