This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:TPS628501QDRLRQ1:1V 输出电压效率曲线

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343716/tps628501-q1-tps628501qdrlrq1-1v-output-voltage-efficiency-curve

器件型号:TPS628501-Q1

您好!

一天的问候!!

我必须使用 TPS628501QDRLRQ1设计1V 输出(3.3V 输入)、但我无法看到效率图、尤其是对于1V 输出。 您能帮助我提供效率方面的这些数据吗?

非常感谢您的帮助!!

此致、

维内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vineet、

    请在下方查找以下输入电压为3.3V、输出电压为1V、温度为25度的效率数据。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Farheen!!