请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS628501-Q1 您好!
一天的问候!!
我必须使用 TPS628501QDRLRQ1设计1V 输出(3.3V 输入)、但我无法看到效率图、尤其是对于1V 输出。 您能帮助我提供效率方面的这些数据吗?
非常感谢您的帮助!!
此致、
维内特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
一天的问候!!
我必须使用 TPS628501QDRLRQ1设计1V 输出(3.3V 输入)、但我无法看到效率图、尤其是对于1V 输出。 您能帮助我提供效率方面的这些数据吗?
非常感谢您的帮助!!
此致、
维内特