This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:有关 LM3697的问题

Guru**** 2512015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344146/lm3697-question-about-lm3697

器件型号:LM3697

您好:

‘s 使用 TI 的用于智能手机的 LM3697、竞争对手是 Awinic 的 AW99703

下图是  AW99703的当前原理图  


其中、SCL 和 SDA 的上拉电阻为2.2K。

请帮助确认以下两个问题:

1:LM3697和 AW99703是否可以替换为 PIN2PIN?

2:如果可以更换、是否需要更换外围材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    根据引脚顺序、我认为它支持 P2P。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö:

    您能不能看一看上面的原理图? 如果更换了 AW99703、是否需要更换或修改周围的材料? (电容、电阻等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    因此无需调整外部元件。

    Br

    帕特里克