Other Parts Discussed in Thread: LM3697
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3697 您好:
‘s 使用 TI 的用于智能手机的 LM3697、竞争对手是 Awinic 的 AW99703
下图是 AW99703的当前原理图

其中、SCL 和 SDA 的上拉电阻为2.2K。
请帮助确认以下两个问题:
1:LM3697和 AW99703是否可以替换为 PIN2PIN?
2:如果可以更换、是否需要更换外围材料?