This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:EN 引脚

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343890/tlv62565-en-pin

器件型号:TLV62565

您好!

EN 引脚行为存在一些问题。  

1.我们对 TLV62569P 和 TLV62565的 VIH/VIL 定义感到困惑。 在 d/s 中、最大值将出现问题。 为最小值。 请查看随附的。

2. EN 电压上拉至3.3V (>1.2VIH)且 IC 工作时、如果 EN 电压降至0.9V-1.1V 该怎么办?  (假设 VDD 始终保持为5V)

EN 引脚上是否存在迟滞?

您能帮我澄清一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您使用 E2E、

    EN 处的1.2V 是我们保证器件将启用的最小值。  

    而 EN 处不低于0.4V 是我们 保证器件将禁用的电压。

    此应用手册详细介绍了 TLV62569P 和 TLV62565的 VIH/VIL 定义: https://www.ti.com/lit/an/slyt730/slyt730.pdf

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我已离线回复以了解更多详细信息。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您提供更多详细信息。 将通过电子邮件进行通信。

    谢谢。此致、

    Moheddin。