This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:TPS7A7401 OCP 断续和浪涌电流问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341800/tps7a74-tps7a7401-ocp-hiccup-and-inrush-current-issue

器件型号:TPS7A74
主题中讨论的其他器件:TPS74901

大家好、

客户报告、当负载(电子负载)设置为 CC 模式2.7A 时、器件会反复重启、峰值输出电流高达约8A。 这似乎是由于触发了热关断所致。  

功耗

(3.3V-1.8V)* 2.7A = 4.05W

预期温升

4.05*49.3(JEDEC)= 199.7℃

4.05*34.9(EVM)= 141.3℃

您能帮助分析并建议是否需要高浪涌峰值电流吗? 是否可以在 EVM 上对其进行验证?

波形

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,  

    当使用电阻负载而非电子负载时、此问题是否仍然存在? 我们看到电子负载问题与 LDO 的内部补偿网络产生负面影响。  

    您的环境温度是多少?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我们将尝试并返回给您。 但客户也使用 TPS74901、它能按预期工作。 这是波形。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    其他设置是否相同?

    他们是否更换了 EVM 上的任何部件?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    设置是相同的。

    客户 在其电路板上而非 EVM 上测试了 TPS7A7401;

    请提供在触发 OCP 和 OTP 时在 EVM 上测得的 Iout、Vin、Vout 波形。 它会有所帮助。 提前感谢。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7A7401是一款1.5A 器件。 当我施加2.7A 电阻负载时、我的器件关闭、我无法复制您的波形