Other Parts Discussed in Thread: TPS74901
主题中讨论的其他器件:TPS74901
大家好、
客户报告、当负载(电子负载)设置为 CC 模式2.7A 时、器件会反复重启、峰值输出电流高达约8A。 这似乎是由于触发了热关断所致。
功耗
(3.3V-1.8V)* 2.7A = 4.05W
预期温升
4.05*49.3(JEDEC)= 199.7℃
4.05*34.9(EVM)= 141.3℃
您能帮助分析并建议是否需要高浪涌峰值电流吗? 是否可以在 EVM 上对其进行验证?

波形

此致,
海亮