请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 您好!
我使用 BQ24040设计了一款产品。
暴露于水可能会导致 IN 和 VSS 短路。
从 BQ24040引脚 FMA 可以看出、即使 IN 和 VSS 短路、我认为 IC 也不会受到任何损坏。
如果可能发生 IN 和 VSS 短路、是否建议添加保护电路?
如果添加了保护电路、应在以下原理图中添加哪种类型的电路?
此外、我们计划添加一个 P-MOSFET、以防止反向输入连接。
此致、