This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:IN 和 VSS 的短路保护

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344178/bq24040-short-circuit-protection-for-in-and-vss

器件型号:BQ24040

您好!

我使用 BQ24040设计了一款产品。
暴露于水可能会导致 IN 和 VSS 短路。

BQ24040引脚 FMA 可以看出、即使 IN 和 VSS 短路、我认为 IC 也不会受到任何损坏。

如果可能发生 IN 和 VSS 短路、是否建议添加保护电路?
如果添加了保护电路、应在以下原理图中添加哪种类型的电路?

此外、我们计划添加一个 P-MOSFET、以防止反向输入连接。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    暴露于水是一种不同类型的短路、因为这可能会影响整个 PCB。 我一定会添加保护电路、因为您的设计中的所有其他元件都可能受到保护。 具体来说,我希望对您的产品进行密封以防潮和防液体。 我们无法保证系统在浸入水中后会如何运行。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    如果只有 P12和 P13短路而不是产品完全浸没、该怎么办?
    只有 P12和 P13暴露在外壳外、其余是密封的。
    在这种情况下、是否也需要保护电路?
    如果添加了保护电路、则应在上述原理图中添加哪种类型的电路?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道如果 P12和 P13短路、系统中会发生什么情况。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔