This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:充电期间的 SOC 值不正确

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344129/bq27427-improper-soc-values-during-charging

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27426

大家好!

我在我们的一个应用中使用了 BQ27427。 在充电条件下、我们无法获取正确的 SOC 值。

以下是电池参数:

1、化学识别号: 0x1202 (4.2V)

2.设计能力(700mA)

3.设计能耗(2.59 Wh )

在放电条件下、我将获得正确的 SOC 值。

但在充电期间、我将获得满容量 SOC 值(99%)。 断开充电器后、我将获得更新的 SOC 值。

例如:充电前、SOC 为85%;充电期间、SOC 为99%;充电后。 SoC 为90%。

请向我们提供该问题的解决方案。

此致、

阿斯拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam:  

    您能否向我提供 从 bqStudio 获取的与此行为相关的 gg 和日志文件?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jhonny:

    我不使用 bqStudio 来配置这些值。 我是直接从控制器发出 I2C 命令。

    我仅更改了电量监测计的三个配置值、其他值与默认配置参数相同。

     以下是更改后的配置值:

    1、化学识别号: 0x1202 (4.2V)

    2.设计能力(700mA)

    3.设计能耗(2.59 Wh )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam:  

    要参考监测计的 SoC 精度、您需要配置更多参数并完成学习周期。 请参阅 bq27426电量监测计 文档的快速入门指南。 本文档适用于 bq27426、但也通常适用于 bq27427。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jhonny:

    感谢您的建议。

    我已经浏览过这份文档。 并且我已经在电量监测计中配置了以下参数。

    1、化学识别号: 0x1202 (4.2V)

    2.设计能力(700mA)

    3.设计能耗(2.59 Wh )

    4.锥度速率=设计容量/(0.1*Tapper 电流)=700/(0.1*30)=233(0.1小时速率)。

    5.终止电压= 3200 mV

    6.设计电流阈值= C/16.7 = 700/16.7 = 42

    7.充电电流阈值= C/10 = 700/10 = 70

    8.停止电流= C/25=700/25 = 28

    但我仍然在充电期间获得满容量的 SOC 值。

    我附上了我们的电路供您参考(电路中未组装 R4和 R11)。 请检查电路并提供解决方案。

    此致、

    阿斯拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam:  

    我建议您确保成功完成本课程的学习周期。 请参阅这份关于 实现成功学习周期的文档。  

    此致、  

    Jonny.