主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ27426
大家好!
我在我们的一个应用中使用了 BQ27427。 在充电条件下、我们无法获取正确的 SOC 值。
以下是电池参数:
1、化学识别号: 0x1202 (4.2V)
2.设计能力(700mA)
3.设计能耗(2.59 Wh )
在放电条件下、我将获得正确的 SOC 值。
但在充电期间、我将获得满容量 SOC 值(99%)。 断开充电器后、我将获得更新的 SOC 值。
例如:充电前、SOC 为85%;充电期间、SOC 为99%;充电后。 SoC 为90%。
请向我们提供该问题的解决方案。
此致、
阿斯拉姆