This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:如何设计 DESAT 电路中的消隐串联电阻器?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344748/ucc21750-q1-how-to-design-the-blanking-series-resistor-in-the-desat-circuit

器件型号:UCC21750-Q1

您好、TI!

DESAT 功能需要3个外部元件 R、C_BLK 和 D_HV。  

您能否与大家分享有关串联电阻器(R -如下图所示)设计要求的知识? 建议值是多少? 影响选择此电阻器的因素有哪些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限流电阻器 R 用于限制 由于 HV 阻断二极管的寄生电容而从 DESAT 引脚 ESP 中拉出的电流。 建议通过规划~500欧姆至1千欧姆、确保电阻器上的压降 满足 电源模块的 DESAT 阈值要求。

    栅极驱动器阈值= Rlimit 上的压降+电源模块上的高压阻断二极管电压+电压。

    请参阅以下 有关 DESAT 阈值调整 的常见问题解答: [E2E FAQ] Adjusting DESAT Threshold。 希望它有所帮助。

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的宝贵信息。 我对电阻器的使用有一定的了解、但是您能帮我创建一些公式来设计最佳的电阻器值吗? 我应该如何看待电阻器的值而不是使用一般经验法则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srideeth:

    请计划最小值大于500欧姆、然后任何更高的值都将用于调整系统中电源模块所需的阈值。 另请查看以下计算器、以调整计时电容和阈值计算的电阻值。

    UCC217xx XL 计算器工具