请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750-Q1 您好、TI!
DESAT 功能需要3个外部元件 R、C_BLK 和 D_HV。
您能否与大家分享有关串联电阻器(R -如下图所示)设计要求的知识? 建议值是多少? 影响选择此电阻器的因素有哪些?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
DESAT 功能需要3个外部元件 R、C_BLK 和 D_HV。
您能否与大家分享有关串联电阻器(R -如下图所示)设计要求的知识? 建议值是多少? 影响选择此电阻器的因素有哪些?
限流电阻器 R 用于限制 由于 HV 阻断二极管的寄生电容而从 DESAT 引脚 ESP 中拉出的电流。 建议通过规划~500欧姆至1千欧姆、确保电阻器上的压降 满足 电源模块的 DESAT 阈值要求。
栅极驱动器阈值= Rlimit 上的压降+电源模块上的高压阻断二极管电压+电压。
请参阅以下 有关 DESAT 阈值调整 的常见问题解答: [E2E FAQ] Adjusting DESAT Threshold。 希望它有所帮助。
谢谢
萨西
尊敬的 Srideeth:
请计划最小值大于500欧姆、然后任何更高的值都将用于调整系统中电源模块所需的阈值。 另请查看以下计算器、以调整计时电容和阈值计算的电阻值。