主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 IPG-UI、 TIDA-00606
您好!
IPGUI 到 TPS65218EVM-100的通信问题、因此当我们使用输入 VSYS (5V/3A)打开 EVM 套件时、我们将获得数据表中提到的默认输出、但我们无法 使用 USB2ANY 通过 I2C 通信对寄存器 DCDC1-DCDC4和 LDO1进行重新编程或读取/写入。 我们怀疑 I2C 通信在此不起作用、此外我们已检查 SCL 中的频率、并捕获了带有 DSO 的 SDA 线路、除上拉值3.3V 外无频率。 请就此问题提供帮助、希望尽快作出回应。
谢谢。
亚沙尔