This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218EVM-100:编程 TPS65218EVM-100评估套件的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218EVM-100, USB2ANY, IPG-UI, TIDA-00606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340135/tps65218evm-100-issue-in-programming-tps65218evm-100-eval-kit

器件型号:TPS65218EVM-100
主题中讨论的其他器件: USB2ANYIPG-UITIDA-00606

您好!

IPGUI 到 TPS65218EVM-100的通信问题、因此当我们使用输入 VSYS (5V/3A)打开 EVM 套件时、我们将获得数据表中提到的默认输出、但我们无法  使用 USB2ANY 通过 I2C 通信对寄存器 DCDC1-DCDC4和 LDO1进行重新编程或读取/写入。 我们怀疑 I2C 通信在此不起作用、此外我们已检查 SCL 中的频率、并捕获了带有 DSO 的 SDA 线路、除上拉值3.3V 外无频率。 请就此问题提供帮助、希望尽快作出回应。

谢谢。

亚沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashar:

    当 USB2ANY 适配器连接到 EVM 和 PC 之间时、您是否看到 IPG-UI 窗口右下角的指示灯变为绿色并说"Hardware Connected"? 或者指示灯是否保持红色并显示"硬件未连接"?

    此外、当你创建一个新项目时、此器件文件的名称是什么? 下面是我通常用于测试此 EVM 的器件文件图片:

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我使用的是 IPGUI-2.5.0.5窗口安装程序。

    我们获取器件名称以及连接的硬件指示为绿色、如上图所示问题是我们 无法通过 IPGUI 与电路板通信、并且如果我按下"Read All"按钮、会随机抛出、则无法读取或写入任何值 即使电路板通过 USB2ANY 连接、也是如此。

    那么、我们是否需要在工具中启用任何功能? 或者我们是否遗漏了任何步骤?

    另外、我已经启用了 GO 位、在状态寄存器中、即使在给予"全部读取"之后、每个位也都为0。

    无法读取芯片 ID、我收到 2.93伏 位于 JP4 V3P3引脚中。

    电路板的当前设置:

    VSYS 3.3V/3A

    已连接 USB2ANY 顺便电路板和 PC- IPGUI

    在 JP4短接 VIO 和 DC4中

    IN JP1短接 VIO 和 PWR_EN

    在 JP5短接 AC_DET 和 GND

    在 JP2短接中、DC34_SEL 和 GND 之间没有放置电阻器用于值变化。

    谢谢。

    亚沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashar:

    当您尝试读取所有寄存器时、IPG-UI 窗口右上角是否收到红色错误消息框? 如果没有出现错误窗口、则应正确读取寄存器。

    根据寄存器0x01 (INT1)中的位、该器件报告低输入电压并且该器件已超过热阈值。

    如果我按 Read All 按钮,即使主板通过 USB2ANY 连接,它也会抛出随机值。

    您是说每次点击"Read All"时寄存器值会发生变化吗? 两次读取之间的寄存器值是否都不一致?

    在 VSYS 上使用5V 电 压可使 PMIC 运行、并且 USB2ANY 适配器应插入并正常工作、而您的跳线配置不会出现问题。

    我认为3.3V 对于某些降压输入来说太低了。

    我还建议检查 USB2ANY 是否安装了正确的固件。 最简单的方法是通过以下链接下载并安装 USB2ANY Explorer 程序: https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    确保在打开 USB2ANY Explorer 软件时关闭 IPG-UI 并将 USB2ANY 适配器连接到 PC、它应该会检测您的适配器固件是否为最新且版本正确。 如果固件需要更新、您可以按照弹出的提示自动安装正确的版本。

    此软件还可用作非常简单的寄存器读写 GUI、但固件更新后、您可以关闭 USB2ANY Explorer 软件并返回 IPG-UI 以进行进一步测试。 请注意、IPG-UI 和 Explorer 软件同时打开可能会导致 I2C 线路出现通信问题。

    让我知道固件选项是否有用。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的支持、现在我可以对默认设置 I2C 进行重新编程、并且可以正常工作。 我刚刚更新了 USB2ANY 适配器的固件、该固件解决了我的问题。

    现在、我面临 DCDC2 - DCDC3和 DCDC3-DCDC4之间时序控制时间延迟的另一个问题。我们是 TIDA-00606 TIDA-00606 参考设计| TI.com 参考 设计用于为 Cyclone V 供电、我在下面附上了输出图像。   每次切换之间应该有2ms 的时间延迟、但 无法实现。 尝试更改选通值 DLY、DC3_SEQ、它不会反映在输出侧。 请提供有关此问题的帮助。 如果可能、我们是否可以联系团队?

    我在下面设置的参数:

    此致、

    亚沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashar:

    詹姆斯将在周二结束。

    上升时间看起来非常慢-您能否检查上一个线程以查看它是否与您遇到的问题相关? 如线程所述、在满足 PGOOD 条件后还可能有1ms 的额外时间。

     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646807/tps65218-power-sequence-of-dcdc4-and-dcdc1-of-tps65218

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt/James:

    问题尚未解决、我需要 TPS6521815EVM 的其他信息。按下按钮 PB 后、它只能启用20节串联的直流/直流和 LDO。因此、在这里我不需要20节串联的截止频率、我想在打开 VSYS 后永久激活所有直流/直流和 LDO。 如何关闭 PB 20S 截止时间、在数据表中他们也提到了 DCDC3和 DCDC4以及 LDO1之间的2ms 延时时间、但我得到了 DCDC2到 DCDC3之间的5ms 延时时间、以及 DCDC3到 DCDC4之间的6ms 延时、 我已经在 GUI 中为所有选通设置了2ms、1x 系数。  

    谢谢。

    亚沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashar:

    James 明天会回来、应该能够提供更多指导。 正如我指出的另一个线程描述的那样、您可能会看到由于上升时间较慢而导致的额外延迟(直到电压达到目标电平才满足 PGOOD 条件)、并且在满足 PGOOD 之后还需要额外增加多达1ms。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashar:

    EVM 上的 PWR_EN 引脚需要在20s 窗口内上拉至高电平、以便 PMIC 保持开启。 如果您调整 EVM 上的跳线、使 AC_DET 上拉至 GND (JP5)、将 VIO 上拉至 DC4 (JP4)、您应该能够施加 VSYS 电压、而 PMIC 在 DCDC4斜升并激活 PWR_EN 后会保持其开启状态。

    如果我调用正确、接地的 AC_DET 会在应用 VSYS 时创建即时唤醒事件。

    您在上面分享的示波器捕获是来自 EVM 还是不同的系统?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    如您所说、我在 EVM 中尝试了设置、它运行正常、但我的问题是、在生产期间、我无法切换这些跳线。 在我们的设计中、我们不保持 PB 按钮、而是通过0欧姆电阻器将 PB 直接连接到 VSYS、并将 AC_DET 接地。 那么、是可以吗?或者一旦 VSYS 从5V 电源轨获得电源、它是否会在不按下 PB 的情况下连续工作。  

    您在上面分享的示波器捕获是来自 EVM 还是不同的系统?

    是的、我分享的输出是从没有任何负载的 EVM 获取的

    谢谢。

    亚沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashar:

    如果 AC_DET 引脚连接到 GND、您应该能够通过向 IN_BIAS 施加5V 电压并将 PWR_EN 引脚拉高来为器件加电。

    如果 AC_DET 连接到系统上的 GND、则施加到 IN_BIAS 的电压会使 PMIC 进入 WAIT_PWR_EN 状态。 只要在 WAIT_PWR_EN 状态期间在20秒的时间窗口内将 PWR_EN 拉至高电平、PMIC 就会保持开启并进入运行状态。

    您根本不需要任何 PB 输入、而且可将 PB 保持在高电平以避免任何复位条件。

    此致、

    詹姆斯