主题中讨论的其他器件:TPS25751、
您好、TI!
如上一主题所示、我们 使用了 两对具有两 个 Type-C 端口的 TPS25751和 BQ25656:

当我们将一些手机连接到 Type-C 端口时、PD TPS25751D 将成为供电方、我们将使用 BQ25756的反向模式 从电池提供电力
到输入(此处以 CHG1_INPUT 为例)、然后到 PD 的 PPHV:


我的问题是:
1.我们能否 始终启用 REG0x19的 EN_REV、或者仅在 BQ25756的 CE 被禁用时启用?
2. BQ25756如何根据 PD 的信息在反向模式下配置其输入? 例如、
(1)手机1:通过 PD 申请5V、3A;
(2)移动2:通过 PD 请求20V、3A;
以 REG0x0C 为例、BQ25756是否必须分别将此寄存器配置为(1) 5000mV 和(2) 20,000mV?
谢谢。此致、
亚历克斯