This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:反向模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344235/bq25756-the-reverse-mode

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:TPS25751

您好、TI!

如上一主题所示、我们 使用了 两对具有两 个 Type-C 端口的 TPS25751和 BQ25656:

当我们将一些手机连接到 Type-C 端口时、PD TPS25751D 将成为供电方、我们将使用 BQ25756的反向模式 从电池提供电力
到输入(此处以 CHG1_INPUT 为例)、然后到 PD 的 PPHV:

我的问题是:

1.我们能否 始终启用 REG0x19的 EN_REV、或者仅在 BQ25756的 CE 被禁用时启用?

2. BQ25756如何根据 PD 的信息在反向模式下配置其输入? 例如、  

(1)手机1:通过 PD 申请5V、3A;

(2)移动2:通过 PD 请求20V、3A;

以 REG0x0C 为例、BQ25756是否必须分别将此寄存器配置为(1) 5000mV 和(2) 20,000mV?

谢谢。此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以随时启用反向、并始终将其保持启用状态。 不必禁用充电即可启用倒车档。 当正向模式关闭时、系统将自动切换至反向模式、但正向模式优先于反向模式。

    根据建议、这两个器件需要单独配置 VSYS_REV 寄存器。 为1时为5000mV、为2时为20000mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌察夫

    感谢您的答复。  

    您可以随时启用反转并始终启用它。

    您是说如果我在 初始化阶段设置 EN_REV、反向模式始终有效吗?

    在用户手册中、EN_REV 将由适配器插件复位。 那么、它会 在插入适配器时自动设置为1?

    当转发模式关闭时,系统将自动切换到反向模式

    适配器插件:前进模式打开; 适配器插件:前进模式关闭。 对吧?

    需要按照您的建议为两个设备分别配置 VSYS_REV 寄存器。 对于1、它将为5000mV;对于2、它将为20000mV。[/报价]

     好的、明白了。

    谢谢。此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 启用充电时、反向模式确实会被复位、一旦禁用充电、则必须再次被设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌察夫

    好的。 您能确认以下问题吗?

    适配器插件:转发模式打开; 适配器插件:转发模式关闭。 对吗?

    我看到有 HIZ 模式、该模式的用途是什么? 我是否需要启用此模式?

    谢谢。此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当插入适配器时、器件处于正向模式;当移除适配器时、器件不充电;当反向模式开启时、器件处于反向模式。

    除了 I2C 主机控制的充电模式、该器件还通过电阻器可编程限制支持自主充电模式。 输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行更改。 此器件可在无需软件干预的情况下完成一个充电周期。 充电功能通过 CE 引脚进行控制。