Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1, LM61495, LM43600
主题中讨论的其他器件: LM61495、 LM43600
您好!
需要 LM61495-Q1的未加密 PSPICE 模型(.lib)才能 使用 ANSYS 工具进行电路仿真。 由于我要对我们的 PCB 执行辐射发射仿真、因此需要使用未加密模型来运行观察结果。
请引导我完成采购流程。
提前感谢
Shravan K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1, LM61495, LM43600
您好!
需要 LM61495-Q1的未加密 PSPICE 模型(.lib)才能 使用 ANSYS 工具进行电路仿真。 由于我要对我们的 PCB 执行辐射发射仿真、因此需要使用未加密模型来运行观察结果。
请引导我完成采购流程。
提前感谢
Shravan K
Shravan、您好!
您可以获得未加密的 PSpice 模型、但恐怕芯片、具体 与噪声性能相关的细微差别可能无法准确反映在器件模型中。 此外、由于这不是公开信息、因此需要与贵公司和 TI 签订有效的 NDA。
由您决定、但我建议您参考数据表图、从 数据表中的图9-46开始。 这些图是针对 EVM 上的传导发射和辐射发射根据 CISPR 25 5类标准绘制的。
希望这对您有所帮助。
尊敬的 Marshall:
感谢您的回复。
我已经查看了数据表中的给定波形、但我更愿意仿真和查看 IC 的行为以及我们开发的 PCB。 这将有助于更好地理解我们的设计。
因此,如果我们能够获得未加密模型,那将是很好的。
此外、目前我使用的是类似的 IC (LM43600)、并提供了 PSpice 模型。 由于其主要参数、例如开关频率、输出电压与 IC LM61495相同、
你好、Shravan。
我连接了模型。