This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:ANSYS 仿真需要未加密的 PSPICE 模型(.lib)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1, LM61495, LM43600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344056/lm61495-q1-need-unencrypted-pspice-model-lib-for-ansys-simulation

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61495LM43600

您好!

需要 LM61495-Q1的未加密 PSPICE 模型(.lib)才能 使用 ANSYS 工具进行电路仿真。 由于我要对我们的 PCB 执行辐射发射仿真、因此需要使用未加密模型来运行观察结果。

请引导我完成采购流程。

提前感谢

Shravan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shravan、您好!

    您可以获得未加密的 PSpice 模型、但恐怕芯片、具体 与噪声性能相关的细微差别可能无法准确反映在器件模型中。 此外、由于这不是公开信息、因此需要与贵公司和 TI 签订有效的 NDA。

    由您决定、但我建议您参考数据表图、从 数据表中的图9-46开始。 这些图是针对 EVM 上的传导发射和辐射发射根据 CISPR 25 5类标准绘制的。

    希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您的回复。

    我已经查看了数据表中的给定波形、但我更愿意仿真和查看 IC 的行为以及我们开发的 PCB。 这将有助于更好地理解我们的设计。  

    因此,如果我们能够获得未加密模型,那将是很好的。

    此外、目前我使用的是类似的 IC (LM43600)、并提供了 PSpice 模型。 由于其主要参数、例如开关频率、输出电压与 IC LM61495相同、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shravan。

    我连接了模型。

    e2e.ti.com/.../LM61495_2D00_Q1_5F00_TRANS.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您的模型。 这将帮助我获得仿真结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、Shravan。