主题中讨论的其他器件: TPS2546、TPS2547 、TPS2514A、 TPS65987DDK
我正在研究一个新的 USB 充电产品安装在飞机上。 我充分了解电源要求:它必须采用12V-32V 输入、并能够以>95%的效率为每路输出提供高达45W 的功率。 我将研究该器件的 GaN FET 降压转换器。
我真正需要帮助的是了解要使用哪个 USB 控制器 IC。 我们希望能够具有仅 USB-C 选项以及 USB-C 和 USB-A 选项。 可能还支持双 USB-C 输出选项。
在 研究这一点时、我发现了参考设计 PMP40543、该设计对 USB-C 和 USB-A 输出使用了相同的标称 USB-C 控制器芯片。
将 USB-C 控制器用于 USB-A 输出的想法 吸引我、因为它允许我同时对 USB-C 和 USB-A 输出使用双端口 USB-C 控制器、例如 TPS65988DK。
为 USB-A 输出配置 USB-C 控制器 IC 时、有哪些要求和限制? TPS65988DK 是否可以配置为一个 USB-C 输出和一个 USB-A 输出? 我需要了解我们可以做些什么、不能做些什么、才能针对该项目的方向做出明智的决定。
如果有人能够深入了解 USB 充电器设计的这一方面、我会非常感激。 谢谢你。