This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:PD 为 Type-A 输出配置 USB-C/USB 控制器

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2514A, TPS65988DK, TPS2546, TPS65987DDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343798/tps65988dk-configuring-a-usb-c-pd-controller-for-a-type-a-output

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件: TPS2546、TPS2547 、TPS2514A、 TPS65987DDK

我正在研究一个新的 USB 充电产品安装在飞机上。 我充分了解电源要求:它必须采用12V-32V 输入、并能够以>95%的效率为每路输出提供高达45W 的功率。 我将研究该器件的 GaN FET 降压转换器。

我真正需要帮助的是了解要使用哪个 USB 控制器 IC。 我们希望能够具有仅 USB-C 选项以及 USB-C 和 USB-A 选项。 可能还支持双 USB-C 输出选项。

在 研究这一点时、我发现了参考设计 PMP40543、该设计对 USB-C 和 USB-A 输出使用了相同的标称 USB-C 控制器芯片。

将 USB-C 控制器用于 USB-A 输出的想法 吸引我、因为它允许我同时对 USB-C 和 USB-A 输出使用双端口 USB-C 控制器、例如 TPS65988DK。

为 USB-A 输出配置 USB-C 控制器 IC 时、有哪些要求和限制? TPS65988DK 是否可以配置为一个 USB-C 输出和一个 USB-A 输出? 我需要了解我们可以做些什么、不能做些什么、才能针对该项目的方向做出明智的决定。

如果有人能够深入了解 USB 充电器设计的这一方面、我会非常感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

    TPS65988DK 不被设计为用作 Type-A 电源、但可以进行一些调整。 我们不建议这样做、因为这不是 TPS65988DK 的测试功能。

    是否计划将 BC1.2与 Type-A 源输出端口结合使用?  

    您需要进行的调整是对 TPS65988DK 的 CC 引脚进行的调整。 由于 Type-A 端口不使用 CC 线路、因此您需要永久地将 TPS65988DK 上端口 A/B 的 CC 引脚(无论您决定用于 Type-A)通过电阻器拉低至接地、以强制 Type-A 供电所需的始终接通5V VBUS 输出。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    如果我能找到一个可以实现具有 A 型源输出的 BC1.2的芯片、那就很理想了。 实际上、我不知道我们针对 A 类输出的所有选项是什么。 我知道 Type-A 并不总是仅限于5V 输出、因为我发现了一个具有 Type-A 输出、可提供5V 3A、9V 2A 或12V 1.5A 输出的壁式适配器。

    我真正需要的是找到一种控制 Type-A USB 端口输出的方法、从而提供尽可能多的充电功能、而不会有损坏他人手机或其他设备的风险。

    TPS65988DK 听起来不是我要找的。 如何知道 IC 是否能够以这种方式控制 Type-A 端口?

    谢谢!

    佩里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

    任何在 USB Type-A 上提供高于5V 1.5A 快速充电功能的器件都违反了 USB-IF 的 USB Type-C 规范。 我知道一些器件设计人员/制造商将有自己的专有技术来实现这一点、但这超出了 USB 规范。 TI 不提供任何与 Type-A 端口上提供大于5V 3A 电流兼容的 USB 控制器 IC。 TI 的所有解决方案均符合 USB 规范。 对于 BC1.2而言、我认为 USB BC1.2规范定义的最大输出是7.5W。

    话虽如此、我们提供 USB Type-A BC1.2控制器/电源开关。 TPS2546或 TPS2547适用于您的应用。 这些是与 Type-A 兼容的 USB 充电端口控制器、并具有用于电源路径和负载检测的内置电源开关。 TPS2514A 是另一个与 USB Type-A 兼容的 BC1.2解决方案。 该解决方案没有用于电源路径的内置电源开关、因此如果您选择不让 VBUS 电源处于端口热态、则需要外部电源开关。 这些都可以在 TI.com 上找到。

    https://www.ti.com/product/TPS2546

    https://www.ti.com/product/TPS2547

    https://www.ti.com/product/TPS2514A

    根据我的理解、您需要的是 BC1.2充电端口控制器。 如果您有5V 电源并且您正在将连接从 IC 的引脚路由到 Type-A 端口、任何提供 BC1.2控制的 IC 都应该可以工作。 对于您提到的另一个 USB Type-C 端口、TPS65987DDK 等单端口 PD 控制器也适合您。 此 PD 控制器可控制高达20V 5A 的电源输出。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助。 我想我现在已经有了需要的东西。