This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:软启动时间和负载瞬态响应

Guru**** 2537820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS563300, TPS22948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341826/tps563300-soft-starter-time-and-load-transient-response

器件型号:TPS563300
主题中讨论的其他器件: TPS22948、TPS22919

您好!  

我想确认相对于 Vin 和 En、Vout 是否达到稳定状态所需的时间、因为下图中的标签是软稳定时间?  此外、当我添加了 Cout - 22uF 和47uF 以更大限度地减少纹波时、我注意到该软启动时间略有缩短。 这是真的吗?  

您能建议如何对负载瞬态响应进行测试吗? 我尝试在输出侧调节电位器来改变电阻并增加输出电流。 但是、我没有观察到输出中有任何变化。 有趣的是、我确实成功在 I 瞬间关闭和打开时获得了输出响应、如下图所示。 但这不正确、因为最大瞬态电压偏差以这种方式很大。 如数据表中所述、 ΔVout =±5%×VOUT。 请提供建议。  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balizah:

    感谢您的联系! Bella 将在本周之前向您提供反馈。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bazilah

    是的、数据表中指定的软启动时间为2ms。 Cout 应该不会对此产生影响。

    对于负载瞬态测试、如果您具有可编程的电子负载、将会很简单、因此您可以指定两个不同的负载和压摆率、如 TPS563300数据表的图8-18所示。  您还可以 考虑使用一个 N 沟道 MOSFET 在两个不同的负载电阻之间切换。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI He:

    感谢您的及时回复。 我能否使用负载开关 TPS22948或 TPS22919 EVM 来观察此负载瞬态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bazilah

    我认为可以使用负载开关。 请注意、 降压转换器  的 Vout 应低于 TPS22948的 Vinmax、 即5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI He:

    我已尝试插入  TPS22948作为降压转换器 TPS563300的负载开关、以观察负载瞬态。 当我将负载短路时获得的电压为零、如波形中所示。  


    测试设置如下所示。 我认为这样我们只能 观察到 TPS22948的负载瞬态响应、而不是右侧的 TPS563300。


    借助、获得了 TPS563300中提供的负载瞬态响应、如下所示。  感谢您的建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否解释下表中提供的 Vstart 和 Vstop 意味着什么? 需要使用这些值来计算内部 UVLO 中的 R DIVIDER。 这些 Vstart 和 Vstop 值与 Vin_UVLO 的上升和下降阈值有何不同? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bazilah

    示波器应连接 TPS563300的输出、如本应用手册的图8所示: https://www.ti.com/lit/an/snoa507/snoa507.pdf?ts = 1712108742273&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US  

    我看到  TPS22948有一个'低电平开启'特性、而电流限制为240mA、这意味着你只能进行0.24A 的负载跳跃、电流速率似乎是不够的。  您可能需要 咨询有关 TPS22948的专家以了解更多详细信息。  

    Vstart 和 Vstop 为电路开始运行和电路关断时的输入电压。 电压电平可通过 Vin 与 EN 之间的电阻分压器进行配置。 请参阅数据表中的7.3.5 "使能和调节欠压锁定"。

    谢谢、此致。