您好,
QMax:μ A
1、一次性充电功率=Qmax*37%52 +1mA
2、电池温度介于10 -40℃ 之间。
3、电池电压不在平坦区域
RA:
、μ F 的放电荷跨过网格点
2、放电电流= C/10
当满足上述更新 QMax 和 Ra 的规则时、FCC 与电池的真实容量之间的误差是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
QMax:μ A
1、一次性充电功率=Qmax*37%52 +1mA
2、电池温度介于10 -40℃ 之间。
3、电池电压不在平坦区域
RA:
、μ F 的放电荷跨过网格点
2、放电电流= C/10
当满足上述更新 QMax 和 Ra 的规则时、FCC 与电池的真实容量之间的误差是多少?
尊敬的 Dominik:
1、除了上述 QMax 和 Ra 的更新条件外、还有哪些其他因素会影响 FCC 预测?
2 μ A、
QMax:μ A
①、一次性充电功率=Qmax*37%52 +1mA
②、电池温度介于40℃ 之间。
③、蓄电池电压不在平坦区域
RA:
①、放电荷跨过网格点
②、μ A 放电电流= C/10
假设问题1中的所有其他条件都是正常的、并且对 FCC 预测没有影响、
当刚刚满足上述更新 QMax 和 Ra 的规则时、FCC 与电池实际容量之间的误差是多少?
1:负载预测、热行为(温度以及能量损耗如何影响电池内部的热量)、动态行为(负载尖峰)、充电终止变化。
2:
QMax:如果通过的电荷远低于 QMax 的37%、则还有一个次级阈值(如果该参数降低到有问题的水平)。 次级阈值与 QMax 滤波相关、超出了 E2E 的范围。 我与直接与您联系的同事讨论了这个问题。
Ra:如果 QMax 不准确或 ChemID 不匹配良好、那么电量监测计可能会禁用 Ra 更新。
不可能为误差提供一个数值、因为这不是简单公式的结果、而是单元格模型的复杂仿真。 这将*始终*必须被模拟。 这将始终是这个反复出现的问题的答案。